This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482EVM:EVM选择

Guru**** 2930620 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4122EVM, ADS5482EVM, ADS4122, ADS4125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614556/ads5482evm-evm-selection

部件号:ADS5482EVM
线程中讨论的其他部件:TMDSEVM572X,ADS4122EVM ADS4122ADS4125

大家好,Ti'ers,

我需要一个ADC EVM
1.可与gp EVM AM572x (TMDSEVM572x)连接。
采样率应大于100MSPS。
3.高速接口。
4.输入模拟电压为0至-3V
频率大于100MHz

 ADS548x是否符合我的要求?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    我们正在研究您的问题。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看该TMDSEVM上的连接选项列表,我看不到任何直接连接到我们的高速ADC EVM之一的连接。    我看到的关于该TMDSEVM平台的大多数接口是以太网或USB等接口。   ADS5482EVM与我们几乎所有具有LVDS信号的高速ADC EVM一样,具有一个连接器,可连接到我们基于FPGA的捕获卡之一,如TSW1400。   没有DSP或其他处理器平台具有我所知道的匹配接口。  高速ADC中有太多数据无法进入处理器平台(如您所查看的)的常规通用IO。   例如,有一 个TIDesign http://www.ti.com/lit/ug/tiduc79/tiduc79.pdf 显示了我们修改的ADC EVM之一,以连接到BeagleBone开发平台,但通过接口的数据速率远远低于ADC本身的最大采样速率。   迄今为止,与100Msps或更高的ADC连接的最常见应用是让FPGA设计首先捕获ADC中的数据,以弥合将数据传输到其他处理器的差距,或者让FPGA自己进行处理。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您耐心回答。

    根据 (http://www.ti.com/lit/ug/tiduc79/tiduc79.pdf),我能否将ads4122evm的并行CMOS输出(20Msps)直接提供给AM572x的协处理器PRU。 GP EVM

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您必须在论坛上询问该处理器。  在这个论坛中,我可以告诉大家,ADC对这样的输出没有问题,但我不能告诉你们AM572x有什么功能。  您必须在他们的论坛上提出问题。  我看到在文档第3.2 3节的末尾有一个指向他们论坛的链接。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如何配置ADS4122evm的速率为20MSPS或更低?

    谢谢!

    Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据第56页表23中ADS4122的数据表,SPI寄存器空间中有一个位用于启用低速操作。   此位应设置为80MSPS以下的操作。   但数据表还指出,对于ADS4122,由于此器件仅用于低速操作,因此该位已默认为器件设置。  因此,您无需执行任何操作,只需在通电后对设备进行重置。

    从数据表中:

    表23. 注册地址DFH (默认值=00h)

    7 6 5 4 3 2 1 0

    0 0低速0 0 0 0 0 0

    位[7:6]始终写入0

    bits[5:4]低速:低速模式

    对于ADS4122/42,默认情况下,在重置后启用低速模式。

    00,01,10,11 =请勿使用

    仅适用于ADS4125/55:

    00,01,10 =低速模式已禁用(重置后的默认状态);建议将此设置用于

    采样速率大于80MSPS。

    11=低速模式已启用;建议采样率小于或等于时使用此设置

    至80MSPS。

    位[3:0]始终写入0

     

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢提供非常有用的信息..
    是否有任何软件可用于配置此ADC EVM?
    配置ADS4122evm需要任何附加模块?

    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI网站上提供了EVM的SPI GUI安装程序。  这将允许安装了GUI的Windows PC通过USB端口控制EVM的配置。  无需额外的硬件即可配置EVM。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢..........
    另一个查询。
    ADS4122的最小采样速率是多少?并行发送数据的速率是多少?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjana,

    最小值为20MSPS。 对于并行数据,输出也将为20MHz。

    此致,

    Jim