This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:HSDC Pro v 4.70 (ADS54J66EVM TSW14J56EVM)问题-错误1097

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621317/tsw14j56evm-probleme-with-hsdc-pro-v4-70-ads54j66evm-tsw14j56evm---error-1097

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: ADS54J66EVM

您好,

    我是第一次使用ADS54J66EVM和TSW14J56EVM,但遇到了错误1097。

    我已经安装并配置了两个EVM接口(ADS54J66EVM和TSW14J56EVM),如“ADS5XJ6X评估模块”用户指南中所示。 我向您发送正在使用的接口的图像以及错误1097的屏幕截图。 我还注意到TSW14J56EVM接口中有一个LED (VCCD 1.5V)未亮起。 请参阅附加图像。

此致

法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farah,

    感谢您提供详细的图片-它们对了解您的情况有很大帮助。  您需要输入与测试用例相关的数据速率。  这是FPGA为SerDes通道配置适当PLL设置所必需的。  没有这一点,它就不会正常工作。

    对于LED D13,您能否检查LED侧远离电阻器的电压?  应该是3.3V -如果是,我认为它是坏LED -这是VCCD_1.5V的状态LED。  您也可以在TP19上检查此VCCD 1.5V电压,它的读数应为1.5V。  如果这正常,则LED可能损坏,如果不是,则VCCD 1.5V (U18)可能存在问题,导致主板无法正常工作。

    如果没有问题,则在HSDC Pro中选择ADC LMF模式后,加载固件后,您还应获得一些LED状态。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:
      我引入了数据速率,但也遇到了同样的问题,请参见附件图像。
      我还测量了LED D13侧面的电压,但我只得到1.25V,在TP19上我得到1.50V。
      加载固件后,在HSDC Pro中选择ADC LMF模式后,D3亮起。 请参见第二幅图像。

    此致

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

        我忘了附上第二张图片,我向您展示了如何在LED D13和TP19上执行电压测量。

    LED D13

    主题方案19.

    此致

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED D13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

       抱歉,但LED D13的电压正常,我从电阻器获得了3.3 V。 因此指示灯不好,但我仍然有错误1097。

    谢谢

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    您从哪里订购此主板? 固件似乎未加载,可能需要更换此主板。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我在Digikey订购了FPGA板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我在法国Digikey订购了FPGA板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    您能否确保TSW14J56EVM的5V电源的电流限制至少为3A-4A?  FPGA上似乎没有TSW14J56固件,这可能是由于FPGA固件加载时存在5V电流限制,这可能会导致FPGA电源出现故障,从而重置FPGA。

    加载固件后,TSW14J56上会出现D3/D8状态LED -加载固件时应该始终如此,捕获完成后,同步LED将闪烁。  另外,在您的HSDC Pro GUI -右下角,我希望“Interface Type”(界面类型)不是空白“”。  HSDC Pro会在加载后检查固件ID,并指明加载的固件类型。

    以下是加载固件时的HSDC Pro屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      谢谢你Ken,我已将电源的电流限制提高到3.5A,主板工作,我收到FFT形式的信号(我不使用滤波器) 此致

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好-听得好。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直都有LED D13的问题,是否最好更换主板,或者是否可以继续使用它来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该没问题-它只是1.5V电压轨的一个指示器。 有时是由LED相关电路上的焊点破裂引起的。 如果您有焊接资源,请尝试回流LED点或LED附近的连接(电阻器,晶体管等)。

    如果它工作正常,并且不需要LED指示灯工作,则可以忽略此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。

    法拉说