This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:模拟等效电路

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1, ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621002/ads7841-q1-analog-equivalent-circuit

部件号:ADS7841-Q1
在“线程: ADS7841”中讨论的其它部件

你(们)好

我指的是SBAA178。

我想获得 ADS7841-Q1的C_ESD,R_SW和C_SH的值。

c_in在数据表中可称为C_in = 25pF (典型值)超过温度范围。

您是否可以提供 C_ESD,R_SW和C_SH值(如C_In)?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将就此与您进行讨论。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅下面的TI Precision Labs - ADC链接

    构建简化的SAR ADC模型和输入驱动程序将在第5节中讨论。

    我在此附上了一个基于Precision Labs材料中所述步骤的ADS7841简化TINA模型。 此外,此处还包含此简化模型的文档。

    谢谢!

    Vishy

    e2e.ti.com/.../ADS7841_5F00_Settling.TSC

    e2e.ti.com/.../ADS7841_5F00_Simplified_5F00_Model.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    感谢您提供信息。

    我将检查您提供的内容。
    如果我有其他问题,我将打开其他的话题。

    BestRegards