This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐任何TI医疗无线技术

Guru**** 2569105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617485/please-recommend-any-ti-medical-wireless-technology

尊敬的所有TI工程师:

请推荐任何特别适用于医疗应用的TI无线技术。

如您所知,医疗应用必须满足极高的"安全性和准确性"要求。

感谢您的关注。  ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我们没有任何医疗专用Wi-Fi设备。

    在我们的数据表末尾,我们声明了以下内容:

    如果TI特别宣传产品以促进功能安全或符合行业功能安全标准,则此类产品旨在帮助客户设计和创建符合适用功能安全标准和要求的应用。 在应用中使用产品本身并不能在应用中建立任何安全功能。 设计人员必须确保符合适用于其应用的安全相关要求和标准。 除非双方的授权人员已签署专门管理此类使用的特殊合同,否则设计师不得在对生命至关重要的医疗设备中使用任何TI产品。 生命攸关的医疗设备是指如果此类设备发生故障会导致严重人身伤害或死亡的医疗设备(例如,生命支持,起搏器,除颤器,心泵, 神经刺激物和植入物)。 此类设备包括但不限于美国食品和药物管理局认定为美国境外的III类设备和同等分类的所有医疗设备


    此致,

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我要结束这条线。 如果您还有其他问题,请打开新的线程。

    谢谢!

    Vince Rodriguez