This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:与有关功耗的ADS124s08对比

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616854/ads1220-vs-ads124s08-regarding-power-consumption

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

我正在比较ADS1220和 ADS124s08。  很明显,后者的功能更广泛,但我想了解这两种设备的功耗。  

在我的应用程序中,我计划读取ADC读数(也可能是来自外部二极管的温度读数,这需要更改PGA设置....),然后休眠x秒(从1到??? 秒)。

这个论坛上的任何人都可以粗略估计在唤醒部分和睡眠部分的电流消耗量,以便我可以对电池寿命进行有意义的计算?  当然,我需要在组合中添加微处理器(MSP430,或模块中的蓝牙微型),但在这种情况下,我只是谈论AtoD。  

我计划使用内部参考电流模式(在最低uA时可以获得良好读数)为5k电桥供电,PGA为16至64 (取决于电桥灵敏度)。  

ADS1220没有提供有关电流消耗的太多信息(与ADS124s08数据表不同)。 它在占空比模式下宣传120uA (此平均电流是否通过占空比??),其中占空比采样率为最小5SPS。  我的特定应用程序不需要5SPS。  所以我可能会手动让1220休眠,就像124s08一样。  124s08广告说“Low Power Consumption:as Low as 280 µA”(低功耗:低至280 μ A),但我无法在数据表中找到此模式的状态或其周围的条件。

我确实在寻找两个答案,第一个答案有点模糊:

1)相对电流,如“124S08将消耗ADS1220一半的功率”中所述,在上述模式下。  

2)睡眠和唤醒功能期间功耗(每个ADC)的圆珠笔估计值,以及在每个模式下的时长(即唤醒,从差分引脚对读取数据,将PGA切换为不同值需要x ms), 从第二对针脚读取读数,在一秒钟的周期内切换回原始针脚对(准备下一个周期),然后进入休眠状态x毫秒。  

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    如果您查看ADS1220数据表的第8页,则会在“电源”部分显示各种模式的电流消耗。  在您的情况下,占空比将不实际。  此模式与正常模式相同,只是进行一次转换后,在3个转换期间处于空闲状态,基本上是连续转换模式中正常模式数据速率的1/4。  为占空比提供的电流用于接通时间和启动开销。  通常,操作越快,电流越高。  增益越大,电流越高。  因此,最终它确实会对您使用的实际设置产生影响,例如增益16和增益64。  ADS124S08 (35uA)的差异不大,但ADS1220 (170uA)的差异很大。

    对于ADS124S08的280uA电流操作,这将是以  PGA旁路(85uA)运行的模拟电流和外部时钟(195uA)的数字式运行。  此信息在数据表的第12页提供。

    以32的增益,内部参考接通,IDAC接通和外部参考输入,您将看到ADS1220的模拟电流大约是1.5 的两倍,而ADS124S08的数字电流则是ADS1220的三倍。  因此在这种特殊情况下,它们大致相等。  但是 ,两种设备都有通过各种方式最大限度地降低功耗的方法。  

    表中的每个数据表中都提供了断电电流。 设备在启动时与 断电状态之间会有一些差异,但与 通信相比,这次的差异非常小。  无论 选择哪种设备,另一个考虑因素都与接通网桥和基准电源时的模拟稳定有关。  

    粗略了解电流消耗会使 设备在 设备打开期间的模拟和数字时间电流消耗掉,而在设备关闭时的关闭时间电流消耗掉。  要了解更真实的消耗 ,需要更具体的细节,例如SCLK 速度,发出的特定命令, 数据速率和其它寄存器配置,以及在准时发生的其它情况。  因此,(2)中提到的所有事项都需要将您打算执行的所有操作相加,加上任何模拟稳定(这取决于您的电路实现),以便您准时完成。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个后续问题:
    #1什么影响ADS124S08的模拟断电模式(0.1 与1.5uA的差异)?

    2一般而言,这两种设备中的任何一种都可以...我想我知道答案...假设一秒的唤醒/睡眠间隔,通常情况下,以下哪一项更好:

    a)读取,或后,将设备置于睡眠模式
    B)完全切断设备的电源?

    2或10秒的间隔如何?

    即,重新配置AtoD所需的功耗和场景B中所需的稳定时间是否大于或小于休眠模式功耗?

    这里是我的设置:5K桥接连接到16到64之间的PGA,由IDAC供电,设置为一些恒定电流(TBD)。 20SPS。 二极管(用于测量温度)连接模拟输入,IDAC源电流@ 10uA。 AtoD的用户内部时钟。

    开机(或唤醒)后的正常操作。 在确定时间并配置寄存器后,使用10MHz SPI总线@20SPS采集5个样本。 更改电流源uA值和输出引脚,更改输入引脚和PGA设置,读取二极管的读数并发送至SPI。 进入睡眠模式(或关闭外部电源)。

    这是我的分析:由于1uF电容内部参考的稳定时间是6ms,所以先打开它。 然后在这段时间内执行AtoD的所有配置(写入INPMUX,PGA,日期(或只是保留默认值)等)。在内部参考设置时间接近结束时,启用PGA (对于其190us "启动"时间)。 在6毫秒内部参考稳定时间后,启用IDAC (写入REF,IDACMAG,IDACMUX,寄存器)并等待其22us稳定时间。

    (MY)结论:处于活动状态时的电流消耗实际上是相同的(无论是来自断电("睡眠")模式,还是来自物理断电,因为在这两种情况下,内部参考,PGA和IDAC的稳定都是相同的, 在这段时间内,可以执行硬关机所需的配置。 因此,电流消耗的差异将成为断电模式(0.1 至1.5uA IAVDD加上0.1uA IDVDD)期间断电状态(0uA)和电流消耗之间的差异。

    您是否同意结论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    请参阅下面我的评论。

    此致,

    Bob B

    2个跟进问题:
    #1什么影响 ADS124S08的模拟断电模式(0.1 与1.5uA的差异)[BOB]如电气特性表顶部所述,典型值为25°C。 与设备的全工作温度相关的最小/最大值。
     
    2一般而言,这两种设备中的任何一种都可以...我想我知道答案...假设一秒的唤醒/睡眠间隔,通常情况下,以下哪一项更好:

    a)读取,或后,将设备置于睡眠模式
    B)完全切断设备的电源? [Bob]当设备完全关闭时,您必须等待设备启动,并考虑写入配置时使用的功率。  对于ADS124S08,如果使用了内部引用,您还需要等待内部引用稳定下来。  此外,完全关闭设备将需要电路中的任何旁通盖也进行充电,这也可能会消耗额外的电流。  通常在这段短暂的关机时间内,使用设备的关机功能实际上更好。
     
    2或10秒的间隔如何? [Bob]对于ADS124S08,它可能更有意义,因为它会消耗更多 的电量,但我不能告诉您关于什么时间间隔会使它值得的最佳点。  对于ADS1220,我知道一位客户最初关闭并打开 了设备,但后来又切换到了关闭,因为由于上述因素,总消耗较低。
     
    即,重新配置AtoD所需的功耗和场景B中所需的稳定时间是否大于或小于休眠模式功耗? [Bob]请参阅上面的回复。
     
    这里是我的设置:5K桥接连接到16到64之间的PGA,由IDAC供电,设置为一些恒定电流(TBD)。 20SPS。 二极管(用于测量温度)连接模拟输入,IDAC源电流@ 10uA。 AtoD的用户内部时钟。

    开机(或唤醒)后的正常操作。 在确定时间并配置寄存器后,使用10MHz SPI总线@20SPS采集5个样本。 更改电流源uA值和输出引脚,更改输入引脚和PGA设置,读取二极管的读数并发送至SPI。 进入睡眠模式(或关闭外部电源)。

    这是我的分析:由于1uF电容内部参考的稳定时间是6ms,所以先打开它。 然后在这段时间内执行AtoD的所有配置(写入INPMUX,PGA,日期(或只是保留默认值)等)。在内部参考设置时间接近结束时,启用PGA (对于其190us "启动"时间)。 在6毫秒内部参考稳定时间后,启用IDAC (写入REF,IDACMAG,IDACMUX,寄存器)并等待其22us稳定时间。

    (MY)结论:处于活动状态时的电流消耗实际上是相同的(无论是来自断电("睡眠")模式,还是来自物理断电,因为在这两种情况下,内部参考,PGA和IDAC的稳定都是相同的, 在这段时间内,可以执行硬关机所需的配置。 因此,电流消耗的差异将成为断电模式(0.1 至1.5uA IAVDD加上0.1uA IDVDD)期间断电状态(0uA)和电流消耗之间的差异。

    您是否同意结论? [Bob] 但是,大多数情况下,配置设置将保持关机状态,并且不需要重写寄存器。

    [/引述]