This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:菊花链模式操作中ADC的数量有何限制?

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621608/ads8866-any-limitations-on-no-of-adcs-in-daisy-chain-mode-operation

部件号:ADS8866

您好,

我想知道在菊花链模式操作中使用的设备数量是否有任何限制?

如果限制是由于数字主机/微控制器,那么在选择之前,我应该查找哪些内容/规格?

我想在菊花链中使用五个这样的ADC!

等待回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yash,


    严格地说,对可放置在菊花链上的设备数量没有特定限制。

    但是,读取菊花链中所有设备的转换数据(其中N是菊花链中设备的数量)总共需要16xN SCLK下降边缘;因此,菊花链中设备越多,吞吐量就越慢,因为数据是串行读取。  一个物理限制是,主机控制器必须能够驱动CNVST和SCLK线路/引脚中所有设备的负载电容和跟踪电容。  如果应用程序可以接受降低的数据吞吐量,则可以将5个设备置于串行更改状态。


    谢谢,此致,

    路易斯