This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助选择VoIP解决方案的正确部分

Guru**** 2753885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620739/need-help-for-choosen-right-part-of-voip-solution

大家好
我有一个项目,类似于VoIP网关。 主要用途是从GSM模块(通过ITS-PCM通道)向主板传输/接收无效数据
IM打算使用SOC/DSP/BIOS至少有(5/6 UART, 4个I2S/PCM端口,1个USB)在GSM模块和主板之间进行预处理  
此SOC/DSP/BIOS将从GSM模块获取语音数据,转换(或根据需要存储)并发送到主板。 否则,此SOC/MCU/DSP (我正在寻找)可以从主板获取语音数据并传输到GSM模块(通过PCM/I2S端口)
根据要求,当有来电进入/退出以将语音数据传输到此SOC/DSP/CMCU (处理并发送回主板)时,所有模块GSM都可以同时工作。

我为该项目绘制一个函数块。
请帮助我选择正确的解决方案(我看了TI,但有些DSP的选项比我的要求多,因此我想以更低的成本选择正确的部件)
谢谢