This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:DAC8718参考电压IC选择

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621294/dac8718-dac8718-reference-voltage-ic-selection

部件号:DAC8718

我们计划在当前项目中使用DAC8718。

 

根据我们的要求  , 全刻度范围的输出电压如下所示

 

0至+5V

0至+10V

-5至+5V

-10至+10V。

 

 有人能告诉我 需要使用什么参考电压值才能达到以上所有 输出电压吗?

 

或   

 

 有人能建议我如何通过使用 具有  某种切换选项的单精度参考电压IC或2精密参考电压IC来实现DAC8718。

 

DAC8718增益可以设置为4或6。 是否可以将增益值从4和6 降至2.5 至5增益值?

 

 

谢谢!

西瓦库马尔。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sivakumar,

    感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快还会再来的

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新Uttam sahu?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sivakumar,

    您计划如何进行范围选择?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:
    可根据增益中的参考电压来执行范围选择。 如果在DAC8718中可以在2.5 和5处设置增益,则要实现上述所有范围。 因此,我的问题是DAC8718的默认增益设置是4还是6可以更换为2.5 和5?


    谢谢!
    西瓦库马尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sivakumar,

    此DAC的增益4和6是固定的,不能更改。 让我正确理解-您基本上需要3个范围:5V,10V和20V。 如何仅使用两个增益选择选项选择它们? 因此,您需要具有切换选项(如mux等)的外部电路。我建议以下配置:
    1.使用5V参考电源
    2.在参考输出上使用具有可变增益选项的运算放大器级
    3.使用DPOT通过更改电阻值来更改运算放大器的增益
    4.收益可以是0.25 ,0.5 和1
    5.通过DAC增益设置为4,您可以使用上述参考增益设置获得5V,10V和20V范围

    我希望这能回答你的问题。

    此致,
    Uttam