This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:sbaa135中提供的解决方案是否适用于DAC3171?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621440/dac3171-are-the-solutions-provided-in-sbaa135-applicable-to-dac3171

部件号:DAC3171
主题中讨论的其他部件: DAC3174

您好,

对于我的设计,我需要有一个直流耦合DAC3171,将其与OPAMP连接,以获得差动到单端输出。 我一直在阅读应用报告sbaa135,它非常有用,但它表示它用于补充电流输出DAC。

此解决方案是否适用于当前源DAC (如DAC3171)?

电流源和补充电流输出之间是否存在差异?

非常感谢您的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     补充电流输出DAC将是两种可能的变体之一:电流接收器DAC或电流源DAC。  两者之间的区别在于,电流接收器DAC具有外部电源连接,电流接收器(接地)位于DAC中,而电流源DAC具有DAC中的电源,而汇(接地)位于外部。  因此,在该文档中,图1是电流阱DAC的示例,而图2和文档的其余部分是当前源类型。   由于DAC3174是当前的源DAC,因此我认为该文档应该对您有直接的好处。  

     另一个示例是http://www.ti.com/lit/ug/tiduc44/tiduc44.pdf,它将当前源DAC转换为多种不同的输出结构 

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的回复。 现在就有道理了。

    此致,