This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:瞬时输入电流

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621648/ads130e08-momentary-input-current

部件号:ADS130E08
在“线程:ADS131E08”中讨论的其他部件

您好,

我想更详细地了解 数据表ABS最大额定值表中提到的100mA瞬时输入电流消耗。

-输入 电流升至100mA时的情况是什么?

-此电流是否从AVDD或DVDD中提取,其持续时间有多长?

-在设计电源时是否需要考虑到这一点,或者 推荐的旁路电容器是否足够?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tuomas,

    我相信您是在误解ADS131E08的ABS MAX表。 '总电流'是对任何单个引脚的短路电流,在正常情况下不是电流消耗。 第5页列出了电源电流要求,这些是您在项目设计阶段需要考虑的值。