This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0004万EVM:启用SDO并读回数据/状态

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621490/dac80004evm-enable-sdo-and-read-back-data-status

部件号:DAC8.0004万EVM

我可以写入DAC以更改电压,但无法读取数据/状态。 有什么想法?

已发送:(每32位xfer之间同步高。)

0x07 0x00 0x00 0x00 -重置DAC

0x08 0x00 0x00 0x02 -启用SDO

0x1D 0x00 0x00 0x00 -读取状态

0x0E 0x00 0x00 0x00 -无操作

0x06 0x00 0x00 0x0F - LDAC寄存器

0x04 0x00 0x00 0x0F -打开DAC电源

然后

0x02 0xF0 0x10 0x00 -将所有DAC设置为...

0x10 0x10 0x00 0xs00 -读取DAC B值

0x0E 0x00 0x00 0x00 -无操作

但《性别歧视条例》从未动过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快还会再来的

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师