This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:数据表第8页:对于Vref > 2.7V,差动输入电压不得超过2.7 V/增益。 为什么?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621434/ads1146-datasheet-page-8-for-vref-2-7v-the-differential-input-voltage-must-not-exceed-2-7-v-gain-why

部件号:ADS1146

大家好,

我不知道2.7 V值来自何处,了解它会很有帮助。 在整个数据表(第8页建议的工作条件下面的注释(2))中,仅陈述一次。

我假设±2.7V是PGA输出/ ADC输入的最大工作电压范围。 为了选择参考值(例如,2,8V或3,3V?),了解该值来自何处会有所帮助。 或者为了最大限度地提高增益,从而降低噪音,即使它牺牲了分辨率。

BTW:我可以保证差分输入电压不会超过2.7V/增益。 我也会考虑不超过共模范围。

谢谢!

奥列格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oleg,


    我不确定此限制来自何处,因此我需要与几位同事核实。 自2010年以来,数据表中的修订版已注意到这一限制。

    这可能是PGA操作中的输入或输出限制。 我将再次查看是否可以找到有关此限制的任何信息。


    吴若瑟