This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7222:有关Tx/Rx路径电路的问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619815/afe7222-questions-about-tx-rx-path-circuit

部件号:AFE7222

您好,

制作AFE7222示意图(如附图所示)。  

Tx和Rx路径有2或3个选项。

1. TX路径: 如果没有问题,将使用默认路径(电阻路径)。

          如果电阻器路径有问题,并且这些选项没有问题,则将使用另外两个选项(射频变压器路径和电容器路径)。

2. Rx Path (接收路径 ):如果没有问题,将在RF变压器路径和电容器路径之间进行选择。

要求。

1.请查看AFE7222 Tx / Rx路径电路,让我获取您的结果。

2.请参阅随附的文件和示意图。

此致,

尼基

e2e.ti.com/.../Questions-about-AFE722_5F00_2017.0823万.docx

e2e.ti.com/.../Schemaitc-of-AFE7222.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicky,

    有人很快会回来。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:


    我何时能得到答案?
    请让我尽快获得。

    此致,
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经通知了负责的工程师,他们很快就会回复您。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基:

    首先,让我们重点介绍DAC接口。  我不知道您连接的是什么调制器,因此我不知道您需要达到什么共模电压。  也就是说,无源电阻网络似乎不正确。

    您需要遵守一些系统约束。  DAC电压(Vd)应为3.0V。  满刻度电流为20 mA。  我假设调制器共模电压为1.7V。  您可以选择要设置Vdd电压的内容。 在您的情况下,您选择了3.8V。

    使用这些参数,我计算(理想):R1 = 54欧姆,R2 = 274欧姆,R3 = 359欧姆。  这意味着无源网络的插入损耗约为5 dB。

    接收器示意图显示良好。  一个建议是用ADT1-1WT替换变压器。  这是我们在RevC板上实施的更改。

    --RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ,您好!

    Arrow forward下表显示调制器规格。

    调制器规格

    规格

    单位

    最小

    典型值

    最大

    输入电阻

     

    >100

     

    千欧

    输入电容

     

    10岁以下

     

    PF

    输入共模电压(共模电压由外部提供。)

    1.4

    1.5

    1.6

    输入差分峰间输入电压

     

    1.00

    2.00

    Vppd

    Arrow forward正常,AFE7222的AVDD3_DAC (引脚#11,#14和#17)为3.0V

    Arrow forward所用调制器的共模电压为1.5VVdd为3.8V

      在这种情况下,R1,R2和R3的值是多少?

    请告诉我如何计算R1,R2和R3。

    Arrow forward请告诉我如何计算无源网络的插入损耗。

    此致,

    尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基:

    如果VCM = 1.5V且Vdd = 3.8 V,则网络(理想情况下)为:R1 = 54欧姆,R2 = 317欧姆,R3 = 317欧姆。  这是6 dB插入损耗。  --RJH

    以下方程式供参考。