This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:阻抗读数/校准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616260/afe4300-impedance-reading-calibration

部件号:AFE4300

您好,  

我想知道是否有办法重置芯片或修复阻抗读数(电压感应或电流输出)。 现在,我有1.7 参考电压的芯片。 它以前能够读取20k欧姆电阻的电压,但目前它通过一个2k欧姆的电阻读取其最大值 我已经仔细检查了连接并使用GUI重置芯片,但似乎仍然无法读取高于2k欧姆的电压。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我不知道您以前如何测量20千欧的阻抗。 AFE4300 (默认配置)支持的最大阻抗为~Ω 2.5 kOhm。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我正在关闭线程,假设您的查询已解决。

    此致,
    Prabin