This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:ADS1000引脚兼容SAR

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1000, ADS1013, ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621206/ads1000-ads1000-pin-compatible-sar

部件号:ADS1000
主题中讨论的其他部件: ADS1013ADC121C021

您好,

不幸的是,我在具有I2C接口的SOT23配置的ADS1000器件中进行了设计,现在我需要一个能达到100-200us的ADC。

帮助,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,


    我不知道有任何设备可以作为包装的直接替换件。 ADS1013有一个选件,它采用小型封装,但不采用SOT23版本,在3300SPS数据速率(~300us周期)下速度有点慢。

    有几种单端器件是SOT23,但引脚输出不同,ADC是单端输入。 这些是ADC121C021/C027。 这些设备是12位设备,具有10位和8位选项。 这些器件来自公司的National Semiconductor公司。

    其它速度较高的设备通常是SAR类型ADC。 我需要让其他人为该产品线提供答案。 了解您的确切要求会有所帮助。 除了数据速率之外,它还有助于了解所需的接口,分辨率和其他功能。


    吴若瑟