This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:ADS1000转换计时

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620825/ads1000-ads1000-conversion-timing

部件号:ADS1000

您好,

我需要ADS1000的转换计时。 当我发送增益= x1的单次转换请求时,何时需要样本,样本周期有多长时间以及何时准备好结果?

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,


    ADS1000基于 Δ-Σ 类型转换器。 它重复采样输入(以275kHz速率),并组合整个数据期间的所有采样,以每7.8ms输出一个数据。 请注意,没有采样和保持型电路。 输出数据应反映整个数据期间输入的基本平均值。

    如果您进行单次转换,则启动设备大约需要20秒,然后大约7.8毫秒对数据进行采样。 在数据周期结束时,转换将可用。 请注意,数据期间的差异很大。 数据表中的最小值和最大值显示周期介于5.4 ms和9.6 ms之间。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您及时提供信息。

    在尝试读取数据之前,我们将等待10毫秒。

    此致,

    保罗