This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:关于内部温度传感器和ADC输入的切换

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620948/ads1120-q1-about-the-switching-of-internal-temperature-sensor-and-adc-input

部件号:ADS1120-Q1

您好,

 

关于ADS1120-Q1上的内部温度传感器,我的客户询问了一些问题。

他们将使用此传感器并在任意定时切换ADC输入。

 

(配置寄存器)

Vref[1:0]=10 (外部参考AIN0/REFP1和AIN3/REFN1)

模式[1:0]=10 (Turbo模式)

DR[2:0]=101 (1200 SPS)

MUX[3:0]=0011 (AINP = AIN1,AINN = AIN2)

增益[2:0]=011 (增益=8)

*其它寄存器值为默认值。

 

・使用内部温度传感器

设置位TS = 1。

命令start/sync并等待RDY=1

读取14位温度数据

 

↓↑Ω(切换)

 

・使用ADC输入

设置位TS = 0。

命令start/sync并等待RDY=1

读取16位ADC数据

 

*1他们使用上述配置进行了检查。

在切换内部温度传感器和ADC输入时,

在使用内部传感器时,温度数据不会更改。

在所有温度下,数据始终输出为500d (14位:十进制)。(输出不正确。)

但ADC数据在使用ADC输入时输出正确。

 

*2仅使用内部温度传感器(非开关),

温度数据输出正确。

 

 (问题)

(1)它们不会在内部温度传感器和ADC输入之间设置间隔(等待)。

切换是否需要间隔? 如果是,间隔需要多长时间?

(2)关于数据速率=1200sps,turbo模式和寄存器命令过程

切换是否有问题?

内部温度传感器是否支持这些设置? ( 数据速率涡轮模式)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao2199,

    所提供的条件应当有效。  由于我不知道SCLK频率或相对于start命令发出命令之间的时间间隔,因此命令与DRDY处理过程从高到低之间的时间间隔可能存在问题。   切换到温度传感器时,增益将自动切换至1,并将参考从外部切换至内部参考。  切换到温度传感器时,是否可以获得通信的示波器或逻辑分析仪快照?  除了 SPI信号之外,我还需要查看DRDY。

    此致,

    Bob B