This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ESD保护二极管是否可以替代过压保护功能?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620153/ads1263-whether-esd-protection-diode-can-replace-the-function-of-over-voltage-protection

部件号:ADS1263
主题中讨论的其他部件:INA129,

大家好,

我目前使用ADS1263,目的是尽量减小PCB尺寸,所以我想使用ESD保护二极管来实现 过压保护功能,而不是INA129。

我所说的是可以实现的? 如果没有,请更正我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我想使用TVS二极管来替换过压保护电路? 有哪些缺点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenny:

    我不认为您所提议的有太多缺点。 双向TVS二极管后面跟随串行电阻器,可以形成良好的输入过压保护电路。 如果TVS的钳位电压超过AVDD或AVSS电源电位,TVS将提供输入电压限制,串联电阻器将帮助限制进入ADC输入的电流。

    需要注意的主要缺点是TVS二极管的漏电流。 您可能希望找到一个TVS二极管和电阻器组合,它在提供足够保护的同时,不会给电路的偏移或偏移偏移增加太多,因为任何流经串联电阻的泄漏电流都会导致偏移发生变化。 请注意,TVS二极管的漏电流将随着环境温度的升高而增加,因此偏移会变得非常重要,尤其是在使用大电阻器时。 我建议将输入系列电阻限制为几千欧(如果可以),因为电阻器的热噪声超过几千欧将开始降低ADC的噪声性能。

    有关TVS二极管的一些其他信息,请查看我的一位同事发布的以下博客文章:

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    谢谢您耐心的回复,这对我很有帮助。