This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482同步问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620885/dac3482-dac3482-sync-question

部件号:DAC3482

DAC3482同步

一mm CTM使用DAC3482

我们 希望获得从DAC3482输入到从开机到开机输出的固定延迟(延迟)值。

下面是DAC348x器件配置和同步,DAC3482器件登录同步器件同步器件来源的3482数据表和sla584的参考表1。

电路

(fifoin

(fifoout

数据格式化程序

时钟分频器

NCO蓄能器

NCO双缓冲

同步源

同步

OSTR

同步

OSTR

同步

同步

未使用QMC。

DATACLK =100MHz,DACCLK = 800MHz,interp = 8x,

SYNC和FRAME来自DATACLK,除以16为6.25MHz,它们是定期信号。

Refence Clk为100MHz,N=1;M=8,P=5,VCO = 4000MHz

OSTR = PFD = 100MHz。

根据第73页中的数据表,建议按照启动顺序为DAC3482加电。

我们发现延迟时间从开机到开机不等。

您能否告诉我有关我们的配置的问题。