This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wheatstone桥的ADC选择

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1232, ADS124S06, ADS1262, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619467/adc-selection-for-wheatstone-bridge

线程中讨论的其他部件:ADS1220ADS1232ADS124S06ADS1262ADS122U04

大家好,

我需要一些帮助来选择一个ADC用于Wheatstone桥接器的输出,因为我远不是ADC方面的专家。 我正在使用的传感器没有得到完美调整,因此桥读数大约为-100mV到2.4VDC,而不是完美的0到2.5VDC。 让我跳起来的是负差动电压,这是否意味着我需要双极ADC? 这适用于每分钟仅轮询一次的工业级传感器,因此ADC不需要快速采样速率。 我们使用低成本AVR微处理器,因此需要I2C或SPI进行接口连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    听起来,它可能是单端模拟输出传感器,而不是真正的差分传感器。  我已经看到这些用于包含内部增益级的压力传感器(和其他传感器)。  输出可能是通过差分阶段获得的,但我需要知道传感器的共模,然后才能完全回答您的问题。  

    在许多情况下,桥接传感器的输出额定值为基于激励的满刻度输出的灵敏度,通常以mV/V为单位,通常为1至3mV/V,使输出非常小。  这种组合通常用于应变,称重传感器,压力等。  因此,了解传感器的真实输出(差分或单端)会对我有帮助吗? 如果输出是真正的差分,则共模是什么?  了解为传感器供电的电压也很有用?   如果您有更好的型号。

      我推荐的几种器件是ADS1232 (仅单极电源),ADS1220和 ADS124S06 (最后两种由 单极或双极电源供电)。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    它是一个原始(OEM)电阻传感器元件,我们必须将桥式电阻添加到其中。 它是专有设计,所以我不能公布零件号,但它关闭了5VDC电源,根据施加的压力,电阻可变,约为400至6k欧姆。 在Wheatstone桥上有6500欧姆的平衡电阻器时,我看到桥上大约-35mVDC,传感器上没有压力,我们在全压下只能达到大约2.4VDC。

    如果你可以给我发送一个PM,我可以给你更多关于传感器本身的信息。 我认为部分问题是我在这里缺乏理解,看着ADS1232,我几乎不会感到困惑,它的范围是+/-2.5VDC,但它是单极的... 我通常处理千伏交流齿轮

    谢谢!
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    听起来好像共模大约是2.5V (1/2 of 5V),我提到的任何ADC都可以在单极电源模式下工作。  可以测量+/- 2.5V的原因是差分 输出的测量 基于AINP相对于AINN的电压。  如果AINP 的幅度大于 AINN,则结果为正。  如果AINP小于AINN,则结果 为负。  由于传感器由单极电源供电,且传感器是无源设备,因此真实输出不能低于接地,可通过单极电源供电的ADC进行测量。

    如果ADC基准由与传感器电源相同的电源供电,则可进行比例测量,以限制测量的噪声和漂移。  建议的设备的实际满刻度范围有所不同。  对于ADS1232,对于5V应用参考,满刻度范围为+/-2.5V。  对于ADS1220和ADS124S06,对于5V参考,满刻度范围为+/- 5V。  ADS1232的优点是分辨率稍好,因为其它两种器件提供高数据速率。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的解释。 是否有任何与ADS1232类似的具有“真”SPI接口的部件? 我当然不会对ADS1220产生任何问题,但我想充分利用ADS1232更好的全刻度范围。

    谢谢!
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    ADS1232是一款非常易于使用的引脚控制器件,基本上可以对数据进行计时。  与标准SPI通信相比,ADS1232在监控和校准方面采用了位冲击法。  与ADS1220相比,ADS124S06的噪声更好,因此如果您需要更好的分辨率,这可能是更好的选择。  还有一些其他可能的选择,例如ADS1262,但我不确定您对该项目的成本有多敏感。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    我很喜欢ADS124S06,您对新的ADS122U04有何意见? 我意识到它仍在预览中,但UART界面实际上是欺骗。

    谢谢!
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    ADS122U04基本上是带UART通信接口的ADS1220,而不是SPI接口。  还有一些其他功能会有所不同,例如低侧开关已被拆下,并且没有外部时钟输入选项。  否则,性能将基本相同。  此设备应很快从预览状态变为完全激活状态。  您选择使用哪种设备取决于所需的分辨率。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我成功地从TI商店获得了ADS122U04的其中一个EVM,在我对其进行修补的几个小时内,它的性能相当不错。 遗憾的是,在原型IC从TI商店中推出之前,我没有购买它们。 我希望生产的产品很快就能准备好,以便继续使用它们。

    感谢您的帮助,

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    我们今天正式发布了ADS122U04并将其推向市场。 这就是您在TI.com上不再看到原型样例的原因。
    下周晚些时候,您将能够在TI商店订购ADS122U04的生产样片。 我希望这仍能满足您的时间要求。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    很高兴听到这个消息,我刚刚设法收到了一个样品请求!

    谢谢!
    道格