主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVM, ADS54J60
我在ADS54J69 ADC中设计为一个0 m 电路板,而此芯片上的JESD204B接口有点令人困惑。
ADS54J59芯片的数据表显示了两 个板载ADC通道中每个通道的4个高速传输通道-这些通道包括通道A的DA0,DA1,DA2和DA3等
但是,数据表还明确指出,仅需要1条10 Gbps信道(或2条5.0 Gbps信道)。 那么基本上剩下的两条通道是什么? 如果 它们从未 使用过,为什么会包含在芯片封装中? 在500MSPS时,最大数据速率将为8 Gbps -因此很显然,我们不需要4个JESD通道。
第二个问题,如果在500MSPS时实际只需要2个通道,我假设我们只需要将 通道A的DA0和DA1 (通道B的DB0和DB1)连接到FPGA,并且可以使DA2和DA3 (DB2和DB3)通道保持未连接? 为什么我应该将所有4个通道连接到FPGA,是否有任何微妙的原因?
最后,是否有将ADS54J69集成到Xilinx FPGA流的参考IP设计? TI评估板使用Altera FPGA,这一点不有用。
谢谢