This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:过采样

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619907/ads8588s-oversample

部件号:ADS8588S

您好,

 

将ADS8588超采样设置为4时,要检查 每个 通道的以下哪一个条件是正确的?

1, 采样和保持功能仅工作一次,而数字转换循环4次。

2, S-H和转换 工作 4次。

 

此致,

Jelrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:
    感谢您对E2E论坛的查询。 它将在内部执行4次,但只需要一次一个CONVST_A/B激活信号。

    此致
    戴尔·李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,

    您能否告诉我在每次转换之前是否必须完成新的S/H操作?  或者,仅在将4数字转换后的一次S/H操作将超额采样设置为4。  谢谢你。

    此致,

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    只需要一个CONVST_x脉冲信号,请参阅以下OSR操作计时, ADC的内部数字电路将处理整个过采样过程。  

    谢谢(敬上)

    戴尔