This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:1mV/V,300克负载单元

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1232, ADS1262, ADS1232REF, ADS1231REF, INA163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617208/ads1231-1mv-v-300gram-load-cell

部件号:ADS1231
线程中讨论的其他部件: ADS1232ADS1262ADS1232REFINA163

我正在做一个类似称重器的项目。  该传感器是一个300克测压元件,灵敏度为1mV/v。  我的计划是使用ADS1231并利用内部增益=128的24位测量。  AVDD,参考电压和桥接电源均来自相同的电压= 5V。

最困难的部分是我需要非常精细的分辨率,5mg。  当然,这一切都应该以最低的成本实现。  

每次使用前,产品将在3个点校准,0,参考质量1,参考质量2。

我最初的计划是将网桥输出直接连接到ADS1231,并使用内部128v/v增益。  我的计算显示,每300克输出5mV (内部增益前每克16.67uV)。  5mg时,称重传感器输出为83nV!  这是非常小的,我认为可能是不可能的。

由ADS1231直接在单级中进行感应是否是最佳选择?  

如我所述,该装置将经常进行校准。  使用VREFN和VREFP的不同电压是否有优势,例如VREFN = 1.5V和VREFP = 3.5V?  这似乎会使24位超过2伏而不是5伏。

我是否应该添加具有增益的Inamp并使用具有较小内部增益的不同ADC来提高分辨率?

我搜索了一些应用笔记。  TIDLBU0A看起来类似,但我的解决方案要求更困难。  我们非常感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    使用ADS1231时的噪声太高,无法使用内部增益获得所需的分辨率。  您可以尝试使用外部仪表放大器, 但测量将不再是比例计(与参考和激励相关的噪声是常见的, 并将取消) ,您还必须添加来自放大级的任何噪声(放大器和放大器获得的任何外部噪声)。  使用内部PGA也比使用外部PGA具有优势,因为即使分辨率位数随着增益而减少,噪音也会降低。  由于增益,外部放大器将增加整体噪声。  您可能只能将ADS1232用于内部PGA和一些平均值。  最大的问题是与称重传感器的最大输出相对的噪声。  ADS1231的可重复性(或最佳外壳重量分辨率)为:

    满刻度称重传感器输出(克) /满刻度输出(伏) * P2P噪声(伏) = 300克/ 5毫伏* 231.9 NV = 13.9 mg

    这比 你需要的差3倍。  使用与ADS1232相同的计算,您可以在不进行任何平均的情况下获得6.6 mg。  平均值应可使您降低到5毫克 。这是假设外部噪音已消除或至少最小化,以达到5毫克。 电力线循环噪音和EMI/RFI (手机 是一个大问题) 很容易导致理论上的问题。

    另一个克服噪音的选项是增加激励电压,但这也会干扰比率计测量。  您可以使用+10V和-5V的双极电源 ,这将允许激励为15 V,满刻度输出为15 mV。  ADS1231的分辨率现在理论上改进为4.6 mg分辨率。  但是,参考和激励源的噪声现在将在真实测量结果中发挥一个系数。

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,感谢您的反馈。  我读过你的许多其他帖子,希望你能找到我的。

    它听起来就像ADS1231本身不适合。  ADS1232可以工作,但最多只能将其推至极限。  如果我从成本较低的芯片中移走,是否有更合适的部件或更先进的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我很抱歉昨天我在发布时出错了,但实际上没有成功,今天不得不重新发布。

    在使用高端设备方面,我们确实拥有噪音较低的设备。  例如ADS1262,但此器件的增益有限(最大为32)。  另一个问题是ADS1262的全标范围为2* VREF (+/-VREF) ,而ADS1232则为VREF (+/-0.5VREF)。  全刻度范围的增加和有限增益相结合,使得两个器件最终几乎相等,ADS1232是成本的一半。

    为了展示使用平均值的改进,我使用ADS1232REF进行了一个简单的测试。  第一个激发只是使用短路输入测试的原始结果:

    第二轮显示了使用4个移动平均结果时,平均值如何帮助减少噪音:

    这些结果并不能保证系统性能,但它确实表明ADS1232能够实现您所需的结果。  最大的障碍是将外部噪音排除在测量范围之外。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上有ADS1231REF。 我从未注意到ADS1232REF。

    平均值是可以接受的,所以我可以在10SPS下扩展到10个或更多样本。 精确度是这里的目标,因为我可以牺牲一些速度。

    作为一项改进,我考虑使用零漂移运算放大器或具有小增益的运算放大器作为ADS之前的一个阶段。 我真的没有提到我可能会添加多少额外噪音。 您对此方法有什么想法吗?

    此外,交流激励是否有助于降低噪音? 还是交流激励主要用于漂移? 我认为漂移在这种应用中并不重要。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    使用ADS1232的一个优点是,您可以在增益为128时比较使用ADS1232的所有结果,或者在ADS1232前面添加INA并使用增益1。  INA的正面增加了称重传感器的输出电平。  缺点是测量值不是比例式的,可能会受到参考噪声和漂移的影响。

    关于ADS1262,您可能会发现此TI设计 信息是由我的一位同事编写的,非常有趣:

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduac1/tiduac1.pdf

    上面讨论了交流激励。  除了通过使用交流激励求平均值来消除偏移外,您还会获得一些好处。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用ADS1231进行测试后,我可以确认它已经接近,但还不够好。 在相同静态负载下,信号变化太大。

    转到INA解决方案。 我看到INA163被推荐为低噪音放大器。 您是否会推荐其他产品? 我希望能尽量提高收益。 然后,我将使用低噪声ADC,如ADS1232。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我认为INA163还可以,但它使用双极电源。  您可以在放大器论坛上提出一个问题,以获得单一的电源建议,因为INAS不是我通常使用的部件。

    如果你有双极电源,我会回到我之前的帖子,并建议增加激励电源。  如果您增加激发,则您还将增加可测量的分辨率。  此外,您还可以删除INA的偏移,增益和漂移误差。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于INA163,我忽略了这个细节...  过于关注需要更多收益。  我不打算使用双极耗材。

    在每次实际使用之前,将经常对装置进行校准。  我认为增益误差和偏移应该得到校准。  我只是没有找到一种方法来读取极小的信号。

    根据您在这些应用程序方面的经验,您的建议是什么?

    如果您认为负面参考可以解决我的解决方案问题,我可以添加负面参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    就个人而言,我会首先尝试使用5V激励和参考,在ADS1232上进行一些平均处理。  如果这种方法不能很好地发挥作用,那么我会尝试增加激励电源电压。   第三,尝试外部INA作为最后的手段。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    感谢您的意见。 我订购了ADS1232REF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,我回来了...

    我有ADS1232REF。  结果看起来不太乐观。  我看到145nV p-p超过1000个示例窗口和64 AVG窗口。  这是在无负载的情况下连接300g称重传感器的情况下。  电缆长度约为6英寸,带有屏蔽层。  这是一种比率测量。

    似乎有一个非常低的频率信号导致变化。  这是p-p噪声的主要原因。  这与我在ADS1231REF和定制板上看到的类似。

    我将尝试附加数据日志文件。  也许您会认出某些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是16个样本的平均值。

    e2e.ti.com/.../ADS1232_5F00_Avg16.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    ADS1232REF对于R23和R24只有0欧姆电阻,这是抗锯齿滤波器的一部分。  如果不使用平均值,特定频率可能会更清晰可见。  除了噪音,似乎还有一些漂移部件。  

    显示的NFB结果更像我期望的那样,没有平均值和短路输入。  我会将输入设置为中AVDD电源处的短路情况,并先查看该情况的结果,然后尝试取平均值。  这将是您的最佳情况。  从那时起,我将连接真正的输入并尝试确定噪音源。  您可能会发现,来自实验室用品或HVAC系统的小振动或风扇在附近吹来可能是噪音和漂移的主要来源。  参考电压为5V时的90代码偏移为210nV。  只需敲击工作台或在 输入周围移动的气流就会导致此偏移。  来自EMI/RFI的任何更高频率的噪声源都有可能使结果产生混叠效果。

    我建议将两个输入滤波器电阻器更换为最小1k欧姆,看看您是否可以通过提高抗锯齿切断频率来获得一些改进。  电阻越高,电阻越高,噪音也就越大。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将更改电阻器并查看发生了什么。 之前我在1/2vref上使用短路输入进行了测试。 噪音与部件规格不符合。

    我认为低频率漂移是我的问题。 对于称重传感器,这是否是典型的情况? 是否有编程技术可将此最小化?

    LPF的时间常数必须非常大,因此我不确定标准FIR或IIR是否有效。 我可以运行一个具有极低截止值的IIR,并在负载变化时重置输出,让滤波器在稳定的情况下正常运行。

    这样低频率的抛出异常并不会真正奏效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    噪音和漂移的可能性非常大,您几乎必须尝试逐一隔离每个问题,以了解解决 问题所需的方法。  漂移可能来自许多来源,其中一种是自热。  我试图通过将称重传感器和ADC放在一个盒子中来隔离热活性。  循环气流可能是漂移的大问题。

    对于噪音,它确实有助于发现噪音源。  如果是振动,则将称重传感器和ADC放在橡胶垫脚或垫上可能会有所帮助。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在运行测试以查找漂移的来源。  该应用程序可能允许某种程度的自动归零控制来管理某些漂移。

    回到分辨率,您是否曾尝试过电阻分频器网络来扩展Vref+?  我当时考虑降低Vref+并使用更多的ADC范围。  这仍应保持我的测量比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    你可以尝试一下,但我怀疑这是否值得努力。  我之所以没有尝试这种做法,有几个原因。  一种是基于转换的噪声(量化)。  从我在5V时的粗略计算,然后将其分为两半用于2.5V参考输入,您会 由于噪声而损失额外的2位分辨率。  因此,您必须了解动态范围的增加是否值得尝试。  第二个问题是,虽然测量值仍保持比例式,但您将增加电阻器噪声。

    此致,

    Bob B