This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08B3000:单端输入的大电压范围

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08B3000, LMH6555, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620565/adc08b3000-large-voltage-range-of-single-end-input

部件号:ADC08B3000
主题中讨论的其他部件: LMH6555LMH6554

您好,

我的客户正在使用ADC08B3000。
他想输入Vin +/-单端输入信号。

数据表中的图46显示了输入单端信号的方法。
但客户的条件是输入信号(单端)范围为0V~4V。

我认为LMH6555无法接收输入范围,AD转换器无法接收输入范围。  

请问,在这种情况下,您能否让我推荐全差分电流和电路?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    我们将很快回复。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shimizu

    LMH6555具有13.7dB的固定增益。 因此,在转换大幅单端信号以驱动差动ADC输入时,它不是合适的放大器。

    像LMH6554这样的产品可能更合适。 我在TI-TINA中创建了一个基本的起始点电路,以演示实现所需增益和电压偏移以驱动ADC08B3000这样的输入所需的条件。 (VCM = 1.26V,Vfsr=0.8Vpp差异)。

    /cfm-file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/3073.LMH6554-Driving-100欧6554欧姆-ADC-input.tsc

    以下是基本原理图和结果。 请注意,必须添加必要的去耦电容器等,以创建正确优化的电路。 我建议在放大器输出处添加差分低通滤波器,以滚动超出所需频率范围的谐波。

    此致,

    Jim B