This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADC数据速率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620109/ads131e08s-adc-data-rate

部件号:ADS131E08S
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

 您好,

  我使用的是ADS131E08S,我想知道是否可以在该数据转换器中使用具有10.24kSPS的数据速率。  如果有可能,如何使用外部主时钟来实现?

   此致。

    
   Márcio Firmino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marcio:

    您可以使用外部时钟调整ADS131E08上的数据速率。 不过,您需要考虑几件事情-首先,调制器时钟(FMod)是fCLK/2 (请参阅第9.3 5节),config1中的DR位设置为010,过采样率设置为64。 默认内部时钟为2.048 MHz时,数据速率为闪存或1.024 MHz/64=16kSPS。 您可以将该公式转换为确定10.24 kSPS ->闪存模块所需的时钟为65.536万 Hz,fCLK为2X或~1.31 MHz。 使用5V电源时,主时钟可以介于1.0 MHz和2.25 MHz之间,因此这种情况应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您回复我,我将尽快测试,如果可以,我将在此处发布。

    此致,

    Márcio Firmino