This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:关于用于将ADC32RF45EVM连接到Arria10的204B源代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC32RF45, ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620283/adc32rf45evm-about-the-source-code-of-204b-for-connecting-adc32rf45evm-with-arria10

部件号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他部件:ADC32RF45,ADC12DJ3200

您好,  

我们的客户正在考虑ADC32RF45。 然后,他们希望使用FPGA板来评估ADC32RF45EVM。 他们使用Altera JESD204B IP内核来连接ADC。 那么,您是否可以提供204B的源代码,用于将ADC32RF45EVM连接到Arria10? 如果没有,是否有参考设计?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki,

    我们没有ADC32RF45的特定参考设计,但我们有Megacore IP块与ADC12DJ3200连接的参考设计。 虽然这不是同一个设备,但它确实说明了如何在Quartus中配置JESD204B IP块。 它遵循Altera JESD204B用户指南中描述的相同流程。

    www.ti.com/.../slac748


    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken - San,

    感谢您的回复。 请告诉我如何使用此固件安装程序。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki,

    运行安装程序时,它会将源文件安装到一个目录中(您可以使用默认目录或更改为您自己的目录)。

    在安装目录中,您将找到一个zip文件,其中包含有关如何使用附带的.Qar源文件的pdf说明。

    肯尼亚