请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292 主题中讨论的其他部件: CC2640
工具/软件:TI-RTOS
大家好 ,我把ads1292采样率设置 为2K,但是当我从ads1292读取数据时,我只能得到1.88K 的采样。
我的设计使用TI BLE堆栈和TI-RTOS,我使用SPI中断处理示例数据。 对于从1个样品到下一个样品准备就绪,我只有500us的处理时间。
我猜可能是TI-RTOS task swtich和enter critical部分 会影响SPI 中断句柄。
那么我想知道 ,在TI-RTOS和BLE应用中,cc2640支持的最大采样率是多少?
如何解决问题?
谢谢!