This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7822:存储低温信息

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618763/ads7822-storage-low-temperature-information

部件号:ADS7822

大家好

 ADS7822数据表仅说明存储器的高温为125C,但没有低温信息,您能否帮助提供此信息? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Randy:

    该数据表列出了指定的温度范围-40C到+85C,因此该部件也可以存储在-40C。  通常,IC可以在温度低至-60C至-65C的情况下存储,而不会造成损坏,但我无法找到此器件的列出规格。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

     您能否帮助验证ADS7822存储器低温值? 这对我的客户非常重要,他们需要-50C的存储温度。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    我无法找到此设备的任何特定信息。  正如我所提到的,大多数在数据表中列出此类设备的设备通常显示为-60c或-65C。  

    我已联系质量部门,了解他们是否有更具体的信息。  我会把他们给我的东西寄给你。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    他们对SOIC或VSSOP的哪种软件包感兴趣?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

     它是DGK,MSOP-8封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    我们需要与可靠性团队核实。  我会在得到他们的回答后再回复您。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    可靠性小组不执行最低存储温度测试。 它们确实会使零件在-65C至150C的温度循环中运行500个循环,但不会执行存储测试。

    Mike