This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS 1115 RC滤波器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620045/ads-1115-rc-filter

大家好,

我正在我的一个项目中使用ADS 1115,我想在ADC之前放置一个RC低通滤波器。 我已经在数据表中看到,信号应该按照Nyquist标准以一半的数据速率衰减。 但是,在第36页的Datahseet中有一个示例,他们使用36 KHz截止频率滤波器,尽管采样率是250,但我无法理解。 如果我理解错误,是否可以有人帮我确定?

下面是数据表  

www.ti.com/.../ads1114.pdf

提前感谢

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isaac,

    我认为数据表中有一个错误,但我不确定这是您提到的错误。 我将简要介绍筛选条件,以解释我的意思。

    首先,输入RC滤波器具有差分和共模滤波组件。 差分滤波来自R5和R6的串联电阻以及来自CDIFF的电容。 这具有-3dB的3.6 kHz点(大约是所需数据速率~200 SPS的10倍)。 对于近似值,此计算将忽略CCM1和CCM2的共模电容,因为它们比CDIFF小10倍

    但是,CDIFF不会过滤共模输入信号。 添加CCM1和CCM2将过滤任何共模信号。 该问题与电容或电阻不匹配有关(请注意电容具有更大的容差-通常是20 % 或更高的温度和电压)。  任何不匹配都会将共模信号转换为差分信号,因为任何一个输入都会以不同的方式过滤共模信号。 我们将共模滤波器频率设置为比差动频率高10倍。 在此示例中,共模滤波器设置为36kHz。 由于组件不匹配而将任何共模信号转换为差分信号的信号都将被CDIFF筛选

    吴若瑟