This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:我是否可以将2个电极(ADS1291)用于1导联ECG INCLUDE?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619938/ads1291-can-i-use-2-electrode-ads1291-for-1-lead-ecg-include-rld

部件号:ADS1291

尊敬的先生:

        我们将ADS1291用于单导联ECG应用。 如下图所示,ADS1291具有MUX来切换RA/LA/RLD。 我们是否可以使用2个电极来测量1导联心电图包括RLD功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    感谢您的提问。

    要测量1导联,您至少需要两个测量电极(即 RA和LA)。 RLD不是用于ECG测量,而是用于在身体上建立直流共模电压,以及改善不需要的交流信号的CMRR。 如果您只想在应用中使用两个电极,则通道输入需要交流耦合,并且您需要以另一种方式偏置输入引脚。

    查看此视频培训系列,了解有关不同ECG电极配置的更多信息:

    https://training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

           感谢您的回复。 如我所知,1导联心电图通常使用2个电极(RA/LA)测量心电图,而使用第三个电极测量RLD。 我们想说明 ADS1291可以使用2个电极来测量1导联ECG + RLD? 或者 需要通过内部MUX切换IN2P/IN2N引脚以连接第三个电极以实现RLD功能?

    祝您一切顺利

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的澄清。 ADS1291中的RLD放大器具有自己的专用输出引脚(RLDOUT)。 您可以将此引脚用作RLD输出信号,并将其连接到具有适当保护电路的RLD电极,就像通道1输入一样。

    在典型的应用程序设置中,您无需通过MUX路由RLD,但有一个选项可以这样做。 例如,在具有多个导联的系统中,可将MUX配置为在RLD电极断开时将RLDOUT重新路由至其中一个通道输入。 第50页对此功能进行了更详细的说明(重新布置右侧脚部驾驶信号)。

    此致,