This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:DAC34SH84和FMC-DAC适配器原理图问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619941/dac34sh84evm-problem-of-schematic-of-dac34sh84-and-fmc-dac-adapter

部件号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他部件: DAC34SH84FMC-DAC适配器

Hej All,

我正在使用DAC34SH84EVM版本D (我猜它是参考D)和FMC-DAC适配器版本D。我切断了选项卡,使它们能够连接。

现在我有另一个让我感到困惑的问题  

1.在DAC34H8x EVM接口(rev D)上,180引脚连接器上的引脚与FMC-DAC适配器rev D上的引脚不同,而在DAC34H8xEVM rev C上 ,AP-12.2952万-01上的引脚 与FMC-DAC适配器rev D上的引脚兼容。这意味着我必须将电路板更改为C, 不是吗?

2.在FMC-DAC适配器中,FMC连接器上没有4个引脚(它们是IO-DB1P-N,IO-DB0P-N)。 它们可在连接器ASP-12.2952万-01上找到。  这是一个错误吗?

感谢你的帮助。

长  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Long,

    我将查看示意图,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Long,

    FMC_DAC_Adapter Rev D将正确映射到DAC34SH84 EVM Rev D。查看FMC_DAC_Adapter Rev D示意图(包含在随附的Word文档中)上的ASP-12.2953万-01,您会发现此连接器是160引脚而不是180引脚的原因。 J2A上的每两个引脚都要卸下一个引脚。 实际上,这对活动引脚的位置没有影响,并为该连接器上的引脚提供更多的隔离。 如果您将J2A FMC-DAC-适配器REV D上的引脚数出来并与DAC34SH84 REV D的J13B进行比较,您应该会看到我描述的内容。

    有关DB0和DB1不在FMC连接器上的信息,您是正确的。 我们正在纠正这一问题。 由于这两个位是LSB,因此对输出的影响应该很小。 我认为您可能会看到整体性能下降一dB,但仍应足以用于测试目的。

    此致,

    e2e.ti.com/.../DAC34SH84_5F00_Connectors.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej,

    好的,现在我了解您的设计观点。 我会在测试时告知您DB0和DB1是否有影响。

    无论如何,感谢你 的帮助。 您应该在文档中的某个位置进行解释,否则会使客户感到困惑。

    [报价用户="Daniel Brock36"]

    您好,Long,

    FMC_DAC_Adapter Rev D将正确映射到 DAC34SH84 EVM Rev D。查看FMC_DAC_Adapter Rev D示意图(包含在随附的Word文档中)上的ASP-12.2953万-01,您会发现此连接器是160引脚而不是180引脚的原因。 J2A上的每两个引脚都要卸下一个引脚。 实际上,这对活动引脚的位置没有影响,并为该连接器上的引脚提供更多的隔离。 如果您将J2A FMC-DAC-适配 器REV D上的引脚数出来并与 DAC34SH84 REV D的J13B进行比较,您应该会看到我描述的内容。

    有关DB0和DB1不在FMC连接器上的信息,您是正确的。 我们正在纠正这一问题。 由于这两个位是LSB,因此对输出的影响应该很小。 我认为您可能会看到整体性能下降一dB,但仍应足以用于测试目的。

    此致,

    (请访问网站以查看此文件)

    [/引述]