This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:示例代码

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619891/ads131e08-sample-code

部件号:ADS131E08

您好!

我刚收到我的ADS131e08开发套件,我正在寻找ADS131E08的C代码示例。

在哪里可以找到此代码?

谢谢你

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Christophe!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您是否下载了与ADS131E08EVM-PDK一起使用的软件? 该代码位于: ftp.ti.com/.../ads131e08-1.0.0.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢。
    是的,我有此软件。 我测试了ADS的功能。 现在,我正在将一个定制的嵌入式软件设计到外部LPC4357中,我必须通过SPI控制ADS131。
    我在FTP中看到一些zip文件,但它们被密码阻止。
    是否有解决方案可以获得ADS131E08的一些C示例?

    此致
    再见

    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想查看,我可以将密码发送给您固件。 它相当特定于EVM,但您可以在项目中使用某些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    是的,您可以给我发送密码,我将看到控制芯片的操作列表。

    谢谢
    此致

    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christophe:

    请检查与您的my.TI配置文件关联的电子邮件帐户。