This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于输入引脚(AIN0,AIN1,AIN2,AIN3)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619918/ads1115-about-input-pin-ain0-ain1-ain2-ain3

部件号:ADS1115

您好,

我想了解 一下ADS1115 AIN0,AIN1,AIN2,AIN3。
请告诉我此引脚的输入阻抗。
了解  Mohm 顺序的阻抗值是否正确?

此致,
Yusuke Tsukui/ 日本版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑山


    数据表第6页的电气特性表中列出了ADS1115的输入阻抗。 共模和差分阻抗取决于输入范围设置。 较大的输入范围表明阻抗大于1MΩ Ω。 ±256mV量程显示差分输入阻抗为710kΩ Ω。

    数据表第15页介绍了共模和差分阻抗。 阻抗是由ADC调制器频率处输入电压的采样和放电引起的。 请注意,调制器频率为250kHz。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui,

    数据表仅包括PGA的AINp和AINN的输入阻抗。 表7.5 的"电气特性"中给出了该值,并显示了共模输入阻抗和差分输入阻抗取决于增益。

    此致,
    Florian