This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于内部电阻或ADDR引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619561/ads1115-about-internal-resistance-or-addr-pin

部件号:ADS1115

您好,

能否告诉我ADDR PIN?
上拉和下拉电阻器是否安装在ADDR引脚内?

客户将下拉此PIN并设置地址。
因此,客户希望了解对下拉电阻器的需求。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Tsukui:

    对于地址的设置,您不需要下拉电阻器。 将引脚ADDR连接到GND,VDD,SDA或SCL,允许用一个引脚选择四个不同的地址。

    我建议您的客户阅读数据表ADS1115中的9.5 .1.1 “I2C地址选择”一节,以获取更多信息。

    此致,
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian-san,

    感谢您的支持。
    我已经联系 了数据表("I2C地址选择")中描述的内容给客户。
    但是,客户正在考虑设置下拉电阻(47k) ,以防万一。

    安装下拉电阻器是否没问题?
    上拉和下拉电阻器是否安装在ADDR引脚内?

    您能给我建议吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑山


    我已经与设计师核实过,ADDR引脚的输入没有上拉或下拉阻力。 它类似于数字输入引脚,连接到CMOS输入设备的高阻抗门。

    如果您的客户将ADDR连接到GND,添加下拉电阻不应影响地址解码。


    吴若瑟