This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:直流耦合,外部触发,使用TSW14J57EVM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620008/adc12dj3200evm-dc-coupling-external-triggering-using-tsw14j57evm

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200,, TSW14J56EVMTSW14J57EVM

您好,  

关于ADC12DJ3200 for LIDAR应用的两个问题:

1.芯片规格说明射频采样-芯片是否可以使用直流耦合来采样LIDAR信号?

2. EVM板是否可以设置为外部触发,并在每个触发事件中记录(相对较短,~100微秒)跟踪,以便USB在延迟时读取?  

软件可以设置为布防,然后在触发器处开始记录,但必须读取数据,并且设备必须在每个触发器上重新布防,这严重限制了每秒可记录的事件数量。  

谢谢!  

Yoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoni

    1. ADC12DJ3200不支持直流耦合输入。 要使ADC12DJ3200EVM在直流耦合模式下工作,需要对电路板进行少量重新配置。 必须拆除将平衡变压器输出连接到ADC输入的0欧姆电阻器,然后安装0欧姆电阻器,将差分输入连接器连接到ADC输入。
    2. TSW14J57EVM固件当前不支持触发。 该功能将作为将来的固件升级添加。 TSW14J56EVM可与ADC12DJ3200EVM配合使用,并且支持触发。 使用该捕获板时,ADC12DJ3200EVM的时钟频率将限制为3000 MHz或更低。

    使用触发时,TSW14J56EVM捕获事件由下一个LMFC (本地多帧时钟)边缘进行门控。 如果触发请求与内部LMFC不同步,则从触发请求到实际数据捕获的延迟将是可变的,最大变化为一个LMFC周期。

    正确的是,捕获后必须将数据读取到PC,然后重新布设触发器。 这将限制每秒捕获事件的数量。 要改变此行为,需要对系统的TSW14J56EVM固件和软件控制功能进行重大的重新设计。

    此致,

    Jim B