This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298心电图数据偏移

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619811/ads1298-ads1298-ecg-data-offset

部件号:ADS1298

您好,  

我正在使用12通道ECG系统的ADS1298。

我将所有病人电极短路,以查看基线值,而不附加任何东西。

结果 偏移量约为1 mV。

我认为结果在所有图表中都必须为零值。

我不知道为什么要测量偏移量。

 

我不在此图中应用任何筛选器。

我使用了如下的电源电压。

-AVDD:3V

-DVDD:1.8V

这是我的代码文件: e2e.ti.com/.../ADS.c e2e.ti.com/.../ADS.h

谢谢

此致

童军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youngjun,您好!

    感谢您对我们的ADS1298的关注!

    偏移电压可以来自输入路径中的无源组件和ADC本身。 由于电缆阻抗,保护电路和低通滤波器,与电极输入串联的电阻很容易达到50千欧或更高。 根据外部电极连接和每个通道的输入引脚之间的电阻,在存在任何输入偏置电流(25C时最大200pA,在可用温度范围内最大1nA)时,可能会产生1mV偏移。 请记住,ADC输入处的偏移电压将乘以PGA中的增益。 此外,每个通道也会产生偏移(参见图15了解"偏移电压与增益")。

    此致,