This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728EVM:DAC8728EVM的电源

Guru**** 2928480 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618970/dac8728evm-power-supply-for-dac8728evm

部件号:DAC8728EVM

您好,

我对DAC8728EVM的电源有一个疑问。

在数据表中,AVDD和AVSS分别可以是+AVDD 4.5~+18V和-AVDD 4.5~-18V。

但是,在DAC8728EVM用户指南的第19页中,它提到:“必须在-16.5V至+21V的输入电压范围和–15V至+15V的输出电压范围内操作此EVM。”

这是否意味着不允许施加-16.5V和-18V之间的电压?

还是打字错误?

考虑到+-18V的电压,我正在选择它的电源,所以它有点紧急。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ming,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 根据EVM用户指南的第11页,输入功率看起来可以是+/-18V。 我已经检查了部件额定值-它们似乎也在这个范围内工作。 但是,在向您确认之前,让我与内部团队核实一下。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ming,

    在双极模式中,指定+/-18V为DAC的最大工作条件,建议条件为+/-16.5V。 因此,您应将-16.5V作为最低电压应用于AVSS,以获得最佳性能。 在单极模式下,设备指定为+33V。 但是,有些组件/电路可能在超过+21V时无法正常工作。 我无法从团队那里获得明确的答案。 很抱歉。

    因此,您可以遵循以下限制:

    双极模式:+/-16.5V
    单极模式:+21V

    此致,
    Uttam