This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:ADS8867:20kHz时的SINAD和THD?

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8867
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618654/ads8867-ads8867-sinad-and-thd-at-20khz

部件号:ADS8867

大家好,

20kHz时的SINAD和THD是否可用于ADS8867? 客户要求我在完全相同的条件下比较TI和我们的竞争对手... 我还想知道输入泄漏电流与温度之间的稳定性如何? 我们的竞争对手在+25C时显示出更好的数字。 也许我们在其他方面会更好?

此致,

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dmitry:

    我需要在工作台上确认ADS8867 SINAD和THD的性能,Fin=20kHz,FS=100kSPS。  遗憾的是,我没有输入泄漏电流的过热数据;我将与设计团队核实此参数上的数据是否可用。

    请在我获取ADS8867样片并使用Fin=20kHz执行SINAD/THD测试的几天时间内。

    非常感谢,此致,

    Luis Choye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry,

    我使用ADS8867执行了快速工作台测量。

    VREF=5.0V,FIN=20kHz,FS=100kSPS的性能为:

    SNR=95.18dB,SINAD =95.06dB,THD=-111.05dB

    请参见下图。

    谢谢,此致,

    Luis Choye