请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1263 我们将ADS1263安装在原型板上,进行方向检查,并在显微镜下进行焊接检查。 AVDD为+3.0V,AVss -2.0V,DVDD +3.4V。 启动振荡器似乎不需要任何寄存器设置,但它从未运行。输出高,输入端低,从不移动。 读取ID寄存器将生成0x00,因此很明显有些东西运行不正常。 提示?
我已经做过许多这样的振荡器设计,所以我知道如何使用正确的负载盖等来保持轨迹短路。探测是通过标准的x10示波器探头进行的。 这通常会在探测输入端时降低osc的负载,但不会对输出端进行负载。 是什么?