This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用PGA的ADS1220浮动输出值

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619362/ads1220-floating-output-value-with-pga

主题中讨论的其他部件:ADS1220

你好。

我使用的是ADS1220,当我在不使用PGA的情况下进行转换时,一切都很完美。

至AD转换器的输入来自分压器。 分压器的输出为-+1.5V。 我使用内部参考。 数据速率20SPS

当我使用PGA时出现了问题,增益为1。 输出值开始浮动,转换值太差。  

您告诉我问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rasto89,

    欢迎参加论坛!  我不清楚您的电源电压,寄存器设置或 用于连接输入的实际方法。  如果您在禁用并绕过PGA的情况下能够获得良好的结果,而在启用PGA的情况下不能获得良好的结果,则很可能是您违反了输入共模。  如果输入(如AINN)通过单极模拟电源连接到模拟接地,则违反输入共模。  第22页8.3 .2.1 部分的ADS1220数据表中提供了PGA共模要求和计算。   有关应用程序的详细信息,请参阅数据表第46页上的第9.1 4节。  

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我忘记了由于PGA要求,AINN无法连接到模拟接地。 我有可能因这一错误而摧毁了PGA吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rasto89,

    将模拟输入连接到接地不太可能损坏设备。  这在ADS1220的最大输入范围内。  内部发生的情况是放大器输出不能一直驱动到接地。  由于尝试将设备强制置于共模输入范围之外,因此读数无效,但仅此一项不会损坏设备。

    此致,

    Bob B