This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:LMP9.01万,带四个RTD

Guru**** 2512925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619389/lmp90100-lmp90100-with-four-rtds

部件号:LMP9.01万

大家好,

我目前正在处理一个涉及LMP9.01万 AFE的项目。 我设法使它与MCU配合使用并对其进行配置。 但是,我想知道是否有人在同时连接四个RTD (无论类型如何)的情况下尝试过此电路,或者有人知道如何操作。 欢迎提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manai,

    首先,您可以将4个RTD连接到LMP9.01万,但我们清楚地知道,只有一个ADC,输入通道将转至mux,其中一次只能读取一个输入组合。  没有4个同时采样转换器,只有一个转换器。  因此,您需要循环检查多路复用器以测量 所有RTD。  

    它确实会在您连接的RTD类型以及您打算如何测量RTD方面有所不同。  对于LMP9.01万,可以使用8个输入通道。  测量本身是差分的,因此差分输入的最大数量为4,允许4个RTD。  RTD将并行连接,以便分别测量每个RTD。  RTD的一端将在所有四个RTD之间共同连接,该连接也将连接到一个也用于建立参考电压的偏置电阻器。  这与LMP9.01万数据表的图78中的连接类似。  请注意,对于3线RTD,此配置中需要2个电流源,以抵消转换结果中的导联电阻。  2线和4线只需要一个IB电流源。  

    此时更具挑战性 的是,RTD/参考的激励只有2个IB通道。  理想情况下,您需要为每个RTD使用单独的IDAC。  这可以通过使用IB mux来实现,在此过程中,电流可通过4种方式中的1种进行传输。  对于3线RTD,您需要第二次多路复用来操纵电流,以补偿导线电阻。

    为了使我们清楚,这不是唯一可以使用的组合。  可以对RTD进行电压激发,将RTD置于串联组合中,或者使用外部模拟输入mux而不是电流mux。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bob的快速回答,

    我不知道是否要并行连接RTD,这不会导致每个RTD的电流被分开吗? 如何单独测量它们?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manai,

    您需要1输入 和 4输出电流多路复用器的原因是将电流转向所需的RTD进行测量。  这将防止当前的除法,您可以单独测量每个RTD。  所测量的RTD是测量时电流所流向的RTD。

    此致,

    Bob B