请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12DJ3200 早上好,
我们需要在CubeSat内部使用此ADC,因此我们将采用EVM设计并将其置于可用于CubeSat的外形中。 如果我们拥有尽可能多的有关ADC中所有144个引脚的引脚输出的信息,或者包含我们可以导入到PCB布局软件(ORCAD)中的封装和引脚信息的文件,则此过程将大大加快。 请告诉我是否有此信息。 谢谢!
-Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好,
我们需要在CubeSat内部使用此ADC,因此我们将采用EVM设计并将其置于可用于CubeSat的外形中。 如果我们拥有尽可能多的有关ADC中所有144个引脚的引脚输出的信息,或者包含我们可以导入到PCB布局软件(ORCAD)中的封装和引脚信息的文件,则此过程将大大加快。 请告诉我是否有此信息。 谢谢!
-Alex
你好,Alex
以下是此设备的.BXL文件。 它将很快上传到设备产品文件夹。
/cfs/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/7462.ADC12DJ3200_5F00_AAV_5F00_144.BXL</s>3200
以下链接提供了有关Ultra Librarian工具的信息,该工具用于查看和导出不同CAD工具格式的占地面积信息。
此致,
Jim B