This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:AMC1304M25或AMC1301仅为正测量范围

Guru**** 2519160 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1304M25, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618320/amc1304m25-only-positive-measurement-range-for-amc1304m25-or-amc1301

部件号:AMC1304M25
主题中讨论的其他部件:AMC1301OPA376

大家好,

我计划使用 AMC1304M25或AMC1301在 高侧进行隔离并联电流测量。

在我的应用中,要测量的电流仅为正。 由于上述器件的差动输入范围为+-250mV,我想知道是否有任何方法来修改电路,以便将范围0-250mV作为数字转换的线性全刻度范围。 否则,我将失去一半的测量范围。  

我希望您对此有一些想法。

谢谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    如果输入的DC偏置量小,则可以获得AMC1304或AMC1301的全动态范围。 您只需观察相应设备的共模输入电压限制。 对于AMC1304,工作共模输入范围为1.2V。 对于AMC1301,它将为VDD1 - 2.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    感谢您的回复。

    我在查看应用说明TIDUBX1B,特别是图14,即使用AMC1301进行电压测量。

    我想知道是否可以在这里使用相同的方法来测量并联电流,在电阻器R81和R107中添加偏置,以便更好地使用AMC1301的测量范围。

    我在这样做时是否需要考虑到任何特殊情况?

    此致,  

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    从输入角度来看AMC1301或AMC1302M25,它仍然是一种电压测量,因此没有差别。 对于TIDU文档,由于'搜索'很大(3.01 k),使用R107和R81时会发生一些补偿(请参阅AMC1301数据表第23页中的电压监测讨论)。 当使用低值并联(通常为亚欧姆)时,将分压器置于如上所示的电路中也会导致一些偏移和增益错误,因此最好使用低阻抗源(可能是缓冲器)来添加偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    是的,感谢您的评论。 正如 TIDUBX1B (秒4.5)中所述,电阻器用于补偿大分流器并增加VINN的偏移。 对于您中希望了解更多信息的人 ,应用报告SBAA215中将详细说明此信息。

    在SBAA215中,建议使用OPA376以尽量减少增益和偏移错误。 因此,考虑到这一点,我计划使用下面的电路为VINN添加250mV偏移,以便当分流器中的电压降在0V和500mV之间变化时,差分电压VINP-VINN在+250mV和-250mV之间变化。  

    您认为这是一种适当的方法吗?

    此致,

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    当VINN为250mV时,从0-500mV摆动VINP时应该不会有任何问题。 您的负载是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    分流器与电感负载串联,如上面第一个接线柱的电路中所示。 这是否会有所不同?

    此致,

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    这与其说是出于好奇,更是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    好的,感谢您的反馈。
    我想我原来的质询已经回答了。

    此致,
    Sebastian