This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抗别名过滤:在停止频带频率下需要多少衰减?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619098/anti-alias-filtering-how-much-attenuation-is-required-at-stop-band-frequency

尊敬的各位:

应在ADC之前放置一个抗锯齿滤波器。

停止频段频率需要多少衰减?

我在几个文献中看到,它是由ADC的位分辨率确定的。

例如,12位对应-74 dB。

是真的吗?

此致,Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉苏尔

    我想说,这确实取决于您的系统。 您是否对噪音超出Nyquist频率的水平有预期? 理想情况下,您要衰减ADC噪声层以下的噪声。 因此,根据您提到的分辨率设置衰减是一种很好的保守方法。 但是,根据您的系统,可能不需要这种大量衰减。

    ADC精度实验室涵盖此主题。 您可能需要浏览此材料。

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-aliasing-and-anti-aliasing-filters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art Kay,
    感谢您对我的问题所做的有益解释。

    您能否指导我如何测量噪音并准确地说出如何测量特定频率的噪音水平?

    此致,Rasool