This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:将34SH84EVM连接到Xilinx Kintex 7-FPGA

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619379/dac34sh84evm-interfacing-34sh84evm-to-xilinx-kintex-7-fpga

部件号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM

Hej,

我在将Kintex 7板FPGA连接到34SH84EVM时遇到了困难。 我是否必须按照以下方式发送3个信号,包括:DATACLK,DATA和SYNC?  

是否有人使用FPGA而不是使用TI的模式生成器? 如何从FPGA传输数据,以便DAC正确处理数据?

我非常感谢。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4431.Interfacing-to-FPGA_2700_s-app-note.pdfLong,2700,

    查看本文档是否有帮助。 我们还可以提供固件示例,但它适用于Altera设备。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hej,
    谢谢你。 我可以将其作为参考吗? 是否可以向我发送私人消息以下载它? 我不确定Altera,但它值得一试。 我非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长,

    转至TI网站上的TSW1400EVM产品文件夹,您可以从此处下载固件。

    此致,

    Jim