This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:电阻率计设计,用于电竞探查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS131A04, ADS131E08, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619330/ads1298-electrical-resistivity-meter-design-for-geo-electrical-prospecting

部件号:ADS1298
线程中讨论的其他部件: ADS131A04ADS131E08ADS1278

我想使用ADC ADS1298为地下水勘探设计一个电阻率计。 请任何人向我推荐对我的ADC选择的修正,以及更多有关设计的参考。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ganesh:

    感谢您的帖子。

    您为什么选择此设备? 您能否详细介绍您的应用的性能规格?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrews:
    我的应用包括通过注入已知电流测量电阻率,然后测量电极不同位置的电位差。 en.openei.org/.../DC_Resistivity_Survey_(Schlumberger_Array) --这个链接解释了如何进行调查。 在本文书中:
    1.通过使用100V至1200V峰值低频(10Hz)双极脉冲和已知限流电阻器进行电流注入;
    2.电压测量电极上出现的电阻可从200mohm到1kohm不等。

    除此之外,我还想测量由于接地的一些无功属性而在电极上施加的低频交流电压中引入的相位延迟。

    出于这些目的,我发现ADS1298非常有用,因为它具有高分辨率,我可以测量双极模式下出现的电极的低电压。 由于其高采样率,我还可以检测到小相位移。
    en.openei.org/.../DC_Resistivity_Survey_(Schlumberger_Array)
    如果我在这方面有所遗漏,请通知我。 谢谢,此致,
    Ganesh Yadawate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ganesh:

    感谢您的补充说明。 这可能是我第一次听说ADS1298的特定应用程序,但我不明白为什么它不能工作。 :)

    ADS1298无疑具有所需的动态范围和信号带宽,以及用于相位测量的同步采样通道。 您还可以考虑我们产品组合中的其他同步采样转换器,例如ADS131E08,ADS131A04和ADS1278。 如果您认为不需要24位分辨率,所有这些设备也都提供16位版本。



    此致,