This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品建议

Guru**** 2573645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619217/product-suggestion

大家好,

一位学生问:

"我正在寻找能够捕获最低880MHz 带宽的双DAC和双ADC。 大约有2Gsamples. 首选差速器和在同一板上,但这不是必需的。 低价也很重要。 我们希望使用此板来生成和捕获11ad信号,并将其连接到我们的60GHz无线电模块。 通过FMC连接器连接到FPGA以进行数据流。 "

有人能帮我吗?

谢谢你。