This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:辅助通道

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618892/ads8688-aux-channel

部件号:ADS8688

您好,  

我有兴趣在我的项目中使用ADS8688。 有8个输入通道和1个辅助通道,它们直接连接到多路复用器,没有滤波器或缓冲器。 我现在不需要使用此PIN。 但是,如果我有机会连接0r电阻器等,以后使用它可能会很有用? 如果 我们根本不需要该引脚,您建议如何连接到该引脚以确保不会发生交叉对话或污染? 使辅助通道不与电路的其余部分交互的最佳设计是什么? 我们是否必须将Aux+和AuxGND下拉至地电位?

谢谢!

Handenur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Handenur

    如果您想在 PCB上设置必要的布局(RC滤波器),请标记为 'o not populate'(不填充),然后使用电容器垫布置零欧姆电阻器并将输入通道接地。

    Regrards,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cynthia:

    感谢您的回答。 我还在寻找ads8688的Altium模型库,但我找不到它。 请帮帮我。

    谢谢!

    Handenur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 附件是包含ADS8688的Altium库 。e2e.ti.com/.../ADS8688_5F00_.IntLib

    此致

    Cynthia