This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:滤波器类型和频率

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616183/pga970-filter-type-and-frequency

部件号:PGA970

团队,

我的客户想要更改PGA970中的滤波器频率。
该数据表仅 显示20Hz,100Hz和250Hz的参数。

是否有计算参数的工具?
过滤器是二级IIR过滤器,对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信您所说的是低通滤波器,对吗?  它是一个首阶Butterworth IIR过滤器。

    可以使用DEMODx_LPF_B1和DEMODx_LPF_A2寄存器配置系数。

    我们有一个计算器不可用于分发。 如果您知道要设置截止频率,我可以提供值。 以下是不同频率的一些值的示例:

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Scott!
    我们以前已在离线状态下解决了此问题,但在这里也能找到答案是很好的。