This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:有关除颤器保护电路的问题

Guru**** 2573675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617771/ads1298-questions-about-the-defibrillator-protection-circuit

部件号:ADS1298

尊敬的各位:

关于心电图输入阶段的除颤器保护电路,我已经在论坛上阅读了所有的主题及其答案,

但我仍要与大家讨论一些问题。

输入阶段如下所示

其中Yoke_RA是病人电缆端,ELEC_RA是与ADS1298的连接


在之前的主题中,我发现,

'合规性的标准测试是在模拟车身电阻的100欧姆电阻器上以360焦耳进行5000V放电,
因此,为确保低于10 % 并联电流,心电图电极中使用的电阻应不低于1K欧姆。'

Q1)电容器充电产生的电流量是多少?

我已阅读了一些大约50A的值范围

因此,只有进入输入级的电流量大约等于((100)/(100+1000)* 50 =  4.5A

通过在输入级上使用高值电阻(如30K),电流可达到((100)/(100+1000+30000)3万)* 50 = 0.16A

我的问题就在这里

Q2) 30kohm电阻的最佳功率是多少,可以承受更高的电流而不会出现任何功率问题?0603 (1/10瓦)是否有效?

我们降低了电流,但仍然存在高电压,因此我们将使用二极管来夹紧。

我从以前的帖子中发现了这一点

“第一步是使用 氖灯或 高功率TVS二极管(如SMBJ-14或SMCJ-14)将除颤器放电压钳制至可管理的水平。”

这两个二极管具有低电压击穿(14电压反向支架)和(23.2 最大电压钳位),它们之间的差异仅为最大功率(SMBJ最大为600瓦,SMCJ最大为1.5KW)

Q3)是否可以使用额定电压较小的二极管?

正如您从我的问题中发现的,我对电压,电流,功率的计算有一些问题。

我需要对每个点进行电路分析,以了解我的电路是否安全。

任何人都想帮助我,因为我很困惑



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有人能回答我吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmed,

    很抱歉,您到目前为止尚未收到回复。 您心中有正确的概念。 我将不讨论这一主题,以便社区中的其他人能够提供他们的见解。

    您还可以尝试在其他需要浪涌保护的应用(如模拟输出模块)上搜索其他材料。 请查看下面的博客文章和链接的TI设计,例如:

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的考虑,链接很好,帮助我了解如何选择TVS二极管

    但是,我仍然需要一个在防除颤方面有经验的人来回答我关于电阻器的功率和电流以及我的板上的最佳TVS系列的问题。

    这里的任何人都能帮我吗?